This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:为3路扬声器设计2 DAC 系统

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073785/pcm5252-designing-a-2-dac-system-for-a-3-way-speaker

部件号:PCM5252
主题中讨论的其他部件:TPA3251

您好,

我正在设计一个3向扬声器,该扬声器将连接到 TPA3251放大器,该放大器设置为2 x 单端+1 x BTL 模式。 为此,我需要3个 DAC 通道:高音,中频和低音。 在回顾 PCM5252架构后,将多个 PCM 5252芯片连接在一起似乎是可行的,我注意到已经有一些产品可以这样做。 您是否有一个参考体系结构来显示如何实现这一目标? 我将使用 I2S 连接到主 PCM5252。 我不确定是否要使用 PCM 芯片上的时钟。  

请提前感谢

伊恩