This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:输出电流(最小/最大)

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073756/pcm1795-output-current-min-max

部件号:PCM1795

各位专家:

客户希望了解输出电流变化(最小值和最大值)。 数据表将其指定为4mA (典型值),但未指定最小值/最大值。 请您提供吗?

此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San

    大多数 数据表不 包括音频 DAC 全尺寸输出的最小最大值。 考虑到这是一个成熟的部分,很难找到旧的字符数据来提取一些对其的估计。   

    此致,

    阿拉什