This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:模拟/数字输入引脚的绝对最大额定值容差

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073405/pcm1808-q1-tolerance-for-absolute-max-rating-of-analog-digital-input-pin

部件号:PCM1808-Q1

大家好,团队  

我的客户希望了解模拟/数字输入引脚绝对最大额定值的容差。

数据表显示:“长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。”,  

电压是否可以在没有问题的情况下超过-0.3V 的特定时间段? 在瞬态事件期间,客户可能超过-0.3V。  

如果需要,我会要求客户在瞬态事件期间提供波形,以便您可以帮助判断。  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天将作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    我已通过邮件向您发送波形。  

    谢谢。

    此致,