This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:允许的 AOSR 值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073437/tlv320aic3100-allowed-aosr-values

部件号:TLV320AIC3100

您好,

我正在重新考虑我们的 TLV320AIC3100驱动程序,我注意到图7-13。 第64页(SLAS667C)上的时钟分布树显示 AOSR 可以设置在1到1024之间,但实际寄存器(第0页,寄存器20)似乎有值256,128,64和32的选项,以及其他所有保留的选项。 表7-24. 第68页上的 PLL 示例配置甚至显示其中一个配置上的 AGSR 为104。

AOSR 值是否限制为256,128,64和32?

// Eetu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你在上面的评论中说得对。

    这些数字中的一些是通用数字,因为还有其他使用其他范围/配置的具有相同体系结构的设备。

    注册表/页面是您应该参考的内容,因为这是特定于设备的。

    因此,回答您的问题,AGSR 仅限于上述值。

    此致。