This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:IOVdd:当前要求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073227/tlv320aic3106-iovdd-current-requirement

部件号:TLV320AIC3106

您好,支持团队,

如果 我们提供1.8V 电压,请告诉我 IOVDD 电压轨的电流消耗。 我在数据表中未找到此详细信息。 其他电压轨电流消耗详细信息见功耗部分。

谢谢你

普拉迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep,

    我在宣传资料或其他 E2E 帖子中找不到任何提及(我确信您也在搜索)

    我希望 IOVDD 电流消耗取决于设备使用的配置。 您能否分享有关如何使用 AIC3106的任何详细信息?

    今天,我们的编解码器专家在计时库中已离开办公室。 这条线程已分配给他,他将在下周初回来。

    此致,

    阿瑟