This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:EVM 板 USB

Guru**** 2518350 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074658/tas3251-evm-board-usb

部件号:TAS3251

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 TAS3251EVM。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我在 PC 上使用该主板(成功)作为 USB 音频设备,但 PC 不再将该主板识别为 USB 设备。 主板由24V 电源供电,主板上的 D13 (12V)和 D14 (3.3V) LED 亮起,表示电源正在工作。 我可以选择主板上的程序(P0)并将输入更改为 USB。 “USB 就绪”LED (D1)未亮起(我不记得工作时它是否亮起,但假设它可能已亮起)。  
在我的 PC 上的设备管理器中,它不再显示 TI 主板(并且没有任何无法识别的设备)。
我已尝试使用不同的 USB 电缆来确定这一点,并重新按照 TAS3251评估模块用户指南中的步骤进行配置,但我运气不好。  
是否有可能导致此行为的设置/跳线,或者是否可以采取其他故障排除步骤?
此致,
雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    需要 USB 就绪指示灯,因为它显示 XMOS 设备(USB 到 i2c/I2S 接口)正在运行。 如果此指示灯熄灭,则无法操作设备。 您可以从外部连接到 I2S 吗? 如果您尝试了另一台 PC,如果未连接 USB 就绪指示灯,则可能需要更换 EVM。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们已确认该设备不能与其他 PC 配合使用,但很遗憾,我们无法获取替换 TAS3251EVM。  

    TI 是否有对这些装置进行分析/维修的潜力?  我们处于一个非常绝望的境地,没有它! 如果这对主板的 USB 部分有任何帮助,则它似乎是特定于主板的 USB 部分。

    此致,
    雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    客户是否有另一个用于不同音频 AMP 的 EVM,他们是否可以从外部连接到 I2C 总线,并连接到 PPC3以使用外部 I2C 总线配置设备。 如果客户确实派了主板,在可行的情况下,分析/修复该主板需要时间。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的最新回复。 非常感谢。

    遗憾的是,我们没有其他 EVM。 我的理解是,如果我们要通过 I2C 直接连接到 PPC3,那么我们就无法使用 PurePath 控制台,这是正确的吗? 我们确实需要使用 PurePath 控制台。

    您能否告知分析 和维修设备的流程,潜在周转时间和费用?

    此致,
    雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

      我们无法保证修复 EVM。 TAS3251EVM 可在 sample.com 上获得,您可以向我们的客户申请一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    你好。 能否帮助我发送 sample.com 的完整链接? 我无法访问我身边的链接。 非常感谢。

    此致,
    雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

      请尝试以下链接:

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh/search/?text=tas3251&searchType=Everything