This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:SD 针脚的关闭响应时间

Guru**** 2557880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076019/tpa3123d2-shutdown-response-time-of-sd-pin

部件号:TPA3123D2

各位专家:

我的客户希望知道关机响应时间。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

在数据表中,关于静音引脚的响应时间,有人指出,取消静音和重新静音需要120毫秒的等待时间(Δt)。

另一方面,没有关于断路销的说明。

对于断路引脚,是否有响应时间规格?

此外,在高速打开/关闭时,它会采取何种行为违反该限制?

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Shinichi,

    当 SD 引脚拉至低位关闭设备时,输出切换将在10us 时间内停止。

    此致,

    德里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢你的回复。

    我知道从激活到关闭的响应时间是10us。

    请告诉我们其他问题。

    --

    (1)最大值是多少。

    (2)从关机到激活的过程。

    是否可以想象同样的10us?

    请告诉我们典型值和最大值。

    --

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Shinichi,

    我们没有典型数据,只保证最大值。 它不超过10 us。

    在一个或两个设备上测试数据不能表示典型数据。

    此致,

    德里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢你的回复。

    我知道10人最多。

    我还能理解 从关机到开机的响应时间是10usmax 吗?

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Shinichi,

    典型的开机时间(SDZ>=2V)为10ms。 这是典型值。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢你的回复。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知