This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:USB 音频类1.0输入至 I2S 输出

Guru**** 1956050 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075724/pcm2707c-usb-audio-class-1-0-input-to-i2s-output

部件号:PCM2707C
“线程”中讨论的其它部件: PCM2706C

您好,

我们的客户希望使用 D 至 D 转换器设备,如 USB 音频类1.0输入至 I2S 输出。

旨在从任天堂交换机或 Playstation 等游戏机器获取音频信号。

我们预计 PCM2706C 和 PCM2707C 是候选产品,您是否发现任何问题?

是否有其它设备具有 TI 的 USB 至 I2S 转换功能?

此致,

莫奇雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PCM2707C 正  是您所需要的。 我发现两者之间的区别在于 PCM2706C 使用 USB 2.0,这意味着快速数据传输。  

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,

    感谢您的确认。

    此致,

    莫奇雪

x 出现错误。请重试或与管理员联系。