This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:流行噪音问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075613/pcm1754-pop-noise-question

部件号:PCM1754

各位专家:

我的客户正在使用 PCM1754,遇到了爆音问题。
在参考一些有关 PCM1754弹出噪音的主题后,客户尝试在停止 CLK 之前将静音设置为低,以防止弹出噪音,但结果不是很好。
附加文件是有关 DAC 输出以及 CLK 和静音的波形。 即使在停止 CLK 之前静音已变低,也会发出砰声。
您能否为我们提供如何防止流行噪音的建议?
e2e.ti.com/.../PCM1754_5F00_pop_5F00_noise_5F00_question.xlsx


谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    我们 将对其进行研究,并告诉您。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    再次阅读完您的帖子后,我想知道您是在询问是否有弹出噪音,还是 在停止时钟后询问输出级别。

    如果您询问输出的直流电平,我认为  这与   此帖子中提到的问题类似:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956405/pcm1754-q1-pop-noise-issue

    "...Δ-Σ 调制器将在图像中显示的最后一个静态直流电压下停止工作。"

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash-San,

    感谢你的回复。
    我问的是流行噪音,如果你能提供流行噪音的建议,那会很有帮助。
    您是否对这种流行噪音的解决方案有任何想法?

    谢谢,致以诚挚的问候,
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,在您发送给客户的 Excel 工作表中,它表示:

    “如果没有 SCK 输入,DAC 输出电压将是奇怪的值。 它与静音状态无关。”

    我认为  上述帖子适用于这一观察。 波形中没有我可以看到的弹出噪音,或者  客户没有提到。

    如果对此有任何疑问,请给我发电子邮件吗?  

    谢谢。

    此致,

    阿拉什