This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:关于 TAS5414C 的输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C, TAS5414C-Q1, TAS5414A, TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075741/tas5414c-about-output-of-tas5414c

部件号:TAS5414C
“线程”中讨论的其它部件:, TAS5414ATPA6404-Q1

您好,

我的客户询问 PBLTL 模式(单声道)下的 TAS5414C。

1) TAS5414C 能否通过以下连接输出?

条件:

直流电源(PVDD):12V、

扬声器:负载1Ω(0.8Ω 最小)

输出:最大60W

 

2)在 PBLTL 模式(单声道)下,哪个输出 N/P 与扬声器极性相连?

OUT1 N/P 或 Out3 N/P ->扬声器+?

OUT2 N/P 或 Out4 N/P ->扬声器-?

 

数据表中没有描述 PBTL 模式连接。

 

此致,

TA_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS5414C-Q1不能以 PBTL 方式运行。  在数据表第8.2.2.2节中 ,描述了并行操作。   

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Gregg,

    感谢您的评论。

    关于并联输出,我可以通过 以下 e2e 和 sla196:设计指南(1.12并联输出会话)理解它。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601381/tas5414c-q1-tas5414c-q1-power-supply-and-pbtl/2211258?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5414C%2520%2520Parallel#2211258

     

    “所有四个通道都可以并联,但由于热折叠(保护方案),“C”版本不再推荐使用。

    但是,当禁用热折叠功能(风险更大)时,TAS5414C-Q1上的所有四个通道都可以并行。”

     

    我的理解是正确的?

     

    在这种情况下,在以下条件下,它能输出60W 功率吗?

    条件:

    直流电源(PVDD):12V、

    扬声器:负载1Ω(0.8Ω 最小)

    输出:最大60W

     

    此致,

    TA_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其实还有更多的事情要做。  在 PBTL 中,热关闭和其他通道保护是相互关联的。  两个 PBTL 信道组未链接。  因此,您可以松开4个通道中的2个通道,并有两个通道尝试驱动0.8欧姆。  这超出了设备的规格。  我不会尝试这样做。  TAS5414A 可以做到这一点,但遗憾的是,不建议用于新设计。


    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的评论。

    我的客户可以理解4通道并行 PBTL。

    顺便提一下,在 TPA6404-Q1中,数据表(如下所示)支持4通道并行 PBTL,但数据表中没有详细描述。

    在以下情况下,此设备可以输出60W 功率吗?

    条件:

    直流电源(PVDD):12V、

    扬声器:负载1Ω(0.8Ω 最小)

    输出:最大60W

     

    此致,

    TA_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    我将尝试为您提供一个解决方案,而不是试图帮助您解决4通道 PBTL。

    基本上,您需要60W 至1欧姆,您需要7.74Arms 和7.74Vrms。  最小负载为0.8欧姆时,您需要8.66臂。  8.66A 达到12.24A 峰值,7.74V 有效值表示12V 直流电源将为您提供所需的未夹紧电压。  使用此数据,您可以将 TAS5414C-Q1与具有12V 电源的 PBTL 中的两个通道配合使用。  

    此致,
    格雷格·斯科特