This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:TPA3136AD2:磁场导致故障继续

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075964/tpa3136ad2-tpa3136ad2-magnetic-field-causing-fault-continued

部件号:TPA3136AD2

大家好,团队

响应上一个线程时出现问题。 创建了一个相关的主题以保持对话的进行!

德里克问:

“问题发生时,输出功率是多少? 我想 当磁场接近电感器时,它会导致电流抖动。 当问题发生时,您可以监控当前波形,以对其进行双重检查”

无法上传的回复为:

'输出功率约为4.75W。 当我用电感器放置磁铁时,我看到了电流,我没有看到任何奇怪的发生,它只是关了。”

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Jacob,

    您是否捕获了任何电流脉冲?

    拔下磁铁并切换 SD 针脚时,TPA3136能否恢复?

    此致,

    德里克,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克您好,

    我没有捕捉到电流脉冲,但我会将其重新设置并执行此操作。 为了回答您的第二个问题,我们将故障针脚绑定到 SD 针脚,这样当我移除磁场时,它可以自行恢复。  

    谢谢,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是故障针脚过低时扬声器电流的样子...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    根据波形,它不是 OC 故障。

    您可以通过1uF 电容器将输入引脚短路到地电位,然后检查问题是否可能重现。

    此致,

    德里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克您好,

    我很清楚,您希望我将一个1uF 电容器从输入端连接到接地端,如下所示...

    这是正确的吗?

    谢谢,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    是的。正确。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在地面输入上添加1uF 确实增加了感应器对磁场的抗扰性,但并未消除它。 但是,在输入中添加电流上限将输出电流从1A 峰值降至约250mA 峰值。 我还发现,仅仅减少没有盖的输入信号,也增加了感应器对磁场的抗扰性。

    谢谢,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    将输入引脚上的电流盖添加到接地意味着没有音频输入,因此输出上没有电流。 同时,您减小了输入信号,也降低了输出电流。

    我建议您可以监控电感器电流,下图中的红色标记(电感器和电容器之间)。 我仍然认为,问题发生时会有脉动电流。