This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:大直流偏移

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076255/drv2700evm-large-dc-offset

部件号:DRV2700EVM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们收到了客户的此类咨询,

我们有一个压电放大器评估板 DRV2700EVM。 我们希望能够使用它为10 UF 压电提供一个大的直流偏移(~30 V)和一个小的(~10 mV)高频(~ 1 kHz)信号。 如果存在较大的直流偏移,这是可能的吗?还是有理由让零件无法处理非常小的高频部件?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    谢谢您提出这个问题。 我正在处理其他一些客户问题,因此请给我一天时间来测试。

    谢谢!

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christine,

    感谢您关注本次调查。  我们将等待您的更新。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我今天将做一些测试,并将随时为您提供最新信息。

    最佳

    克莉丝汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我认为他们希望在输出时看到此信号。 如果是这样的话,我 认为这是不可能的。 30V 的直流偏移可以处理,但在输出时,芯片以1kHz 频率以~450 mV 的频率封住。 我认为它不能处理这么小的信号。

    最佳

    克莉丝汀