This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:OPA1678IDR 标记

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074877/opa1678-opa1678idr-marking

部件号:OPA1678

你好
这是我对这些部分的关注。  我在网上和数据表上看到了这些零件的图片,它们没有显示模针腔,只有左侧的条形。  此外,这些部件顶部的顶部位置各不相同,非常不一致。   我只是对这些零件的外观不满意。  请告诉我这是否是 TI 正确的标记,并确认这些部件是否合法。  谢谢你。

我试着给你发送照片,但照片没有成功。 我如何向您发送照片 以显示我的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,

    请向我们发送有问题的 OPA1678IDR 部件的图片。  如果这些部件是从 TI 商店或 TI 授权分销商处购买的,您不必担心。  

    我如何向您发送照片 以显示我的问题

    有两种方法可以上传图像或图片。  

    1.在 Windows 操作系统中使用“修边工具”,剪切所需的图像并直接在查询文本中粘贴(Ctrl+V)。 图像将直接上传。  

    2.或者,您可以在查询底部找到工具栏,按 Insert --> Select Image/Photo/files --> Upload files on your computer (插入),然后按 OK (确定)。

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     雷蒙德,你好,谢谢你的快速回复。请找到照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,

    我已将您的问询发送给我们的客户质量团队,他们建议您提交一份请求,并提供以下说明。  

    为了让 TI 开始验证过程,需要提供以下所有信息。  请向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息

    所需信息

    1. 填写 的假冒软件申请表。  
    2. 设备底部和顶部的高质量图片
    3. 2D 条码标签的高质量图片。  
    4. 运输文档的副本/图片,即显示设备来源的装箱单。  (如果无法提供这些信息,我们将无法提供验证,因为产品监管链存在不确定性。)  
    5. 提供设备应用程序。

    一旦提供并提交了所需信息, 您的请求将被审核以进行验证。

    如果您还有其他问题,请告诉我。 如果您的文件大小大于1MB,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,  

    请注意,由于供应链中有关产品监管链的不确定性,通过灰色市场,经纪人或未经授权的分销进行的任何采购都无法获得支持。 所有其他核查请求都必须通过其供应链进行处理。

    如果  OPA1678IDR IC 是从 TI 商店或 TI 授权分销商处购买的,请遵循请求程序(从先前的答复中)。 我希望这能有所帮助。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,

    我现在要结束这项调查。  

    如果您有任何其他问题,您仍可以通过 E2E 论坛重新打开主题或创建新主题。  

    最佳

    雷蒙德