This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA134:输入差分阻抗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA134, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075480/ina134-input-differential-impedance

部件号:INA134
“线程”中讨论的其它部件: OPA2192

您好,

INA134差分输入阻抗在数据表中说明为50kOhm。

在下面的博客中:

俯瞰显而易见的:差异放大器的输入阻抗- Precision Hub - Archives - TI E2E 支持论坛  

约翰·卡尔德温的答复说: 差分输入阻抗可以通过“检查”来完成,方法是记住两个运算放大器输入之间存在“虚拟短路”,因此 R1和 R3是串联的,用于差分输入电压,25k + 25k = 50k。

如果是这种情况,那么对于一般运算放大器, 差分输入阻抗将为0,因为它在 IN+和 IN-之间存在虚拟短路。

但 在 OPA2192的数据表中,差动输入阻抗为100Mohm。

这让我对安培的输入阻抗感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分放大器和运算放大器的操作存在差异,因此,可能无法以相同的方式测量它们。

    对于差分放大器,无论输入电压是 VG1,输入之间的差动电压都将保持在接近零(在虚拟短路时,请参阅 VM1),因此电路以线性方式工作——请参阅上示意图。

    因此,可以通过确定线路的斜率来测量输入电阻(Rin = deltaVin/delta_AM1)。

    但是,如果出现运算放大 器,直接在输入之间施加电压将导致输出撞击其导轨,从而导致非线性操作-请参阅下示意图。 因此,测量输入电阻的唯一方法是确定线路在红色圆圈中偏离其轨道的斜率,这样您就会发现它是开路增益 AOL 的强大功能。

    e2e.ti.com/.../Diif-Amp-vs-Op-Amp-Input-resistance.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克,

    非常感谢您的澄清。

    那么我能说,对于一般运算放大器,差动输入阻抗不是一个有用的参数,因为它似乎不会影响原理图中的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是正确的-在运算放大器的情况  下,由于输入端子之间的虚拟短路,其差动输入电阻不会产生影响。 但是,当谈到运算放大器共模输入电阻时,它可能起作用,可以通过输入共模电压 VCM 的变化来计算 IB 值-参见下文。