This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:PCM1754 +音量控制

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM1789-Q1, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075588/pcm1789-q1-pcm1754-volume-control

部件号:PCM1789-Q1
“线程”中讨论的其它部件:PCM1754-Q1PCM1789

大家好,团队,

我们正在寻找一款可将 PCM1754-Q1替换为音量控制附加功能的设备。
根据数据表,PCM1789-Q1是合适的设备。
我们在这里的请求是输入单个 I2S 和输出 RCH/LCH,并使用音量控制。
音量控制级别预期为0dB ~-100dB。

从数据表 P31中,ATDAx[7:0]似乎是我们要寻找的功能;这是正确的理解吗?
 此功能的用途是什么?

此外,是否还有其他具有类似功能的 IC?

最佳
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masaru,

    如果需要0 到100dB 的衰减, DAMS=1将按照1dBin PCM1789的步骤将衰减从0dB 设置为-100dB。

    但是,您可能需要考虑采用数字音量控制的 PCM512x 系列(从+24dB 到-103dB, 增幅为0.5dB)  

    此致,

    阿拉什