This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:最大电流消耗

Guru**** 2904240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075130/tas5755m-max-current-consumption

部件号:TAS5755M

您好,Team,

PVDD_x 中最大含水量和功率消耗是多少(最大负载)?

此致,
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Renan

      最大输出功率为100W,根据效率曲线,输出功率约为90%。 因此,总功耗为 111W。 您可以使用分压电压获得电流,通常应使用24V 电流获得最大功率,因此电流为4.63A。