This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074906/pcm1865-issues

部件号:PCM1865

大家好,团队

我的客户需要帮助。

芯片:PCM1865

所需设置:

音频数据输出类型:I2S
音频速率:48,000Hz
每份样本的位数:32位(24位可以)
主模式下的 PCM1865,来自3.3V SCK 的源时钟
SCK 频率= 6,144,000Hz

***我应该注意到芯片位于我设计的主板上,但我严格遵循组件建议***

问题1.

-I2S 打开后寄存器读数不起作用(SCK 打开后)
-即使 SCK 停止运行,在切断并重新启动 pcm1865电源之前,读数仍不起作用
-但登记册的读写效果不好

问题2 (主要问题)

音频接口 DOUT1不输出任何数据(I2S 模式),且被拉低

-最初,DOUT1确实输出了一些数据,但它不正确。 对于每32位样本,只有第三季度才会有数据,每个样本中都不会有其他数据。

——它停止了这项工作,现在什么也不输出,我不知道为什么,可能是从我将时钟设置从 SCK 源更改为 PLL 源进行测试

-比特时钟盘和左右时钟 LRCK 发出正确的信号

我尝试了许多不同的寄存器设置组合,但没有任何效果。 有些设置我不是完全理解的。

下面是我上次尝试的设置列表:

使用 SPI,

第0页
第1号条例01010000
第2号条例01010000
第3号法规01010000
第4号法规01010000
第5条11000110
第6号条例1000001
第7号条例1000001
第8条01000010
第9号法规1000010
注册号10 00000000
注册号11 00000000
注册号12 00000000
注册号13 00000000
注册号14 00000000
第15条00111111
注册号16 00000000
第17号法规00000000
注册号18 00000000
注册号19 00000000
注册号20 00000000
注册码21 00000000
第22号法规00111111
第23号法规00111111
第24号法规00111111
第25号法规00111111
第26号法规01000000
注册号27 00000000
第32号法规01111110
第33号法规00000011
第34号法规00000111
第35号法规00001111
第37号法规00000000
第38条00011111
第39号法规00111111
第41号法规00000000
第42号法规00000001
第43号法规00001000
注册表44 00000000
注册号45 00000000
注册号48 00000000
第49号法规00000000
注册号50 00000000
第51号法规00000011
注册号52 00000000
第54号法规00000001
注册号64 10000000
第65 01111111号法规
注册号67 10000000
第68号法规1111111
注册号70 10000000
第71 01111111号法规
第73号法规10000000
第74 01111111号法规
注册号76 10000000
第77号法规01111111
第79号法规10000000
第80 01111111号法规
第82号法规10000000
第83 01111111号法规
第85号法规10000000
第86 01111111号法规
第88 00000111号法规
注册号96 00000000
第98号法规00010000
第112 01110000号法规
第113 00010000号法规

第1页
注册号1 00000000
注册号2 00000000
注册号4 00000000

第3页
第18号法规01000000
第21号法规00000001

请帮帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来,时钟中可能会出现一些错误,导致设备进入待机模式。

    如果设备处于活动状态,SDOUT 应始终有一些数据来自(仅几个 LSB 切换),我认为当您说"第三季度的数据"时,这就是您的意思。由于没有数据,我怀疑设备出现错误。  

    请参阅 数据表的9.3.9.7时钟暂停和错误检测部分。这将进一步解释导致此问题的条件

    此致,

    阿瑟