This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:最大电流消耗

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079424/tlv320aic3104-q1-max-current-consumption

部件号:TLV320AIC3104-Q1

各位专家:

请提供   AVDD,DVDD 和 DRVDD 的最大电流消耗吗? 客户 需要这些数据进行最坏的案例分析。 谢谢。

 

阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些电流是典型的,其条件已指定,您正在寻找您的系统的哪个条件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjandi,

    您能否帮助共享表中列出的所有条件的最大电流? 或者,您能否分享 AVDD,DVDD 和 DRVDD 的最坏情况下的电流消耗? 谢谢。

    阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在内部检查我们是否有最坏的案例数据,并将告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我们没有最坏的案例数据,也许您可以使用列表中的最高电流,并为功耗分析增加一些利润。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    数据表仅显示类型值,您建议添加多少利润? 谢谢你。

    阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    我的意思是使用上表中最高的,即6.7mA,并为您的功率预算增加一些利润,可能是8mA 或10mA。

    此致。