This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764EVM:MATLAB 控制

Guru**** 2845810 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2764EVM, TAS2764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076578/tas2764evm-matlab-control

部件号:TAS2764EVM
“Thread: TestTAS2764”中讨论的其它部件

我将在 大学项目中使用 TAS2764EVM,我一直在尝试弄清楚主板是否只能由 PPC3控制,或者 I2C 总线是否可以由 MATLAB 实时读取和控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    EVM 可以由任何 I2C 源控制。 只要 MATLAB 具有连接至 EVM 的硬件接口,它就应该能够与 EVM 进行通信。
    请确保根据用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau844a/slau844a.pdf#page=11&zoom=100,0,74为外部 I2C 使用正确的跳线设置

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491956" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076578/tas2764evm-MATLAB control/3984759#3984759"],只要 MATLAB 具有连接至 EVM 的硬件接口,它就应该能够与 EVM 进行通信。

    您是指额外的硬件接口板,还是仅指 EVM 与计算机之间的 USB 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安

    在任何情况下,您都需要处理从 MATLAB 通过 USB 到用于 I2C 命令的附加硬件的接口,或者处理 EVM 上现有的板载处理器(xmos)。

    在 EVM 板上使用控制器 与我们对 PPC3的操作类似。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应,

    我不熟悉 PPC3和 I2C 总线的使用,您是否可以向我提供教程或用户指南,以帮助我处理我的具体案例? 我想用 MATLAB 从 I2C 总线读取 IV SENSE 数据。 到目前为止,我没有使用仪表控制工具箱,在这种情况下,您会建议使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安

    首先让我澄清:IV SENSE 数据通过 I2S (而不是 I2C 接口)发回主机。
    如果您只需要记录 IV SENSE 数据,而不需要控制设备配置,则可以使用任何记录工具。 该 EVM 被 PC 识别为任何声卡,因此您可以使用它播放或记录数据。

    我建议通过以下方式进行测试:

    1. 将 EVM 连接到 USB 和电源
    2. 打开 PPC3并为您使用的设备启动插件(TAS2764)
    3. 初始化设备。 专门针对 TAS2764:
      1. 单击左下角的“连接”按钮
      2. 进入设备控制面板,在“其他”配置中启用 V-sense 和 I-sense
      3. 转至 TDM->发射器,然后单击“配置插槽”。 单击“+”按钮将 I SENSE 和 V SENSE 数据添加到传输流中。 单击“应用”按钮
      4. 单击“加电”按钮
    4. 此时,该 EVM 应该被初始化并准备好播放和记录数据
    5. 使用 Audacity 等音频软件同时播放和录制 EVM,检查是否从 EVM 录制了 I SENSE 和 V SENSE 数据

    如果上述所有操作都符合预期,您可以使用 MATLAB 中可以从声卡录制的任何插件。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师