This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:RC4558差分至单端

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4558, OPA1678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078346/rc4558-rc4558-differential-to-single-ended

部件号:RC4558
“线程”中讨论的其它部件: OPA1678

TI 专家您好:
现在我使用汽车仪表的运算放大器 RC4558来实现2项功能:
1.将汽车扬声器的差分信号转换为单端信号:

2.通过电压随动电路过滤 MIC 信号


请帮助查看这2条电路是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷您好,

    扬声器电路只能使用一级衰减来完成。 由于麦克风电路负载较大且无增益,我认为此麦克风信号已是放大器并缓冲的信号。 是否需要再次执行?

    最重要的是 RC4558的建议最低电源为10V。

    对于5V 电源,我建议使用轨对轨输出设备以获得更动态的范围。 例如 ,OPA1678

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michallick:

    参考 RC4558数据表,当 VCC+为5.3V,VCC-为0V,时,上述两个电路是否正常工作?

    是否存在任何问题?

    此外,我发现当 IVI_FL+/-,IVI_FR+/- 浮动时,这将导致两个 MIC 听到大量噪音。 是否有任何关于这个问题的想法?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.3V 可以正常工作,也可以不工作。 10V 是建议的最小电源电压  

    浮动噪音问题并不明显。 尝试查找音频源,检查电源和2.5V 参考电压是否有噪音以及其它需要的地方。 U39输出是坏的还是好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,雷,  

    此问题是否已解决? 我将继续将 Ron 的回答标记为“TI 认为已解决”。

    如果问题未得到解决,请告诉我们如何进一步帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳