您好,团队:
我的客户遇到一个问题,即当耳机插孔音量降低到较低水平,然后插入时,系统无法检测到耳机。
当问题发生时,他们发现 IRQ#信号低于正常值,但他们检查了 jack_sense 是否为高电平。
您是否知道有任何其他情况会影响耳机检测?
请帮助您查看问题的详细信息,谢谢。
音频正常。

音频发生故障

重现的步骤
- 引导至操作系统。
- 滚动耳机音量滚轮以将音量降低到较低的水平(约0-20%)。
- 插入耳机插孔。
- 发现系统无法检测到耳机。-->问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队:
我的客户遇到一个问题,即当耳机插孔音量降低到较低水平,然后插入时,系统无法检测到耳机。
当问题发生时,他们发现 IRQ#信号低于正常值,但他们检查了 jack_sense 是否为高电平。
您是否知道有任何其他情况会影响耳机检测?
请帮助您查看问题的详细信息,谢谢。
音频正常。

音频发生故障

重现的步骤
伊凡:
是的,你是对的。
我的客户询问以下问题:
是否可以检查插孔感应/环2 /套筒引脚的状态,忽略耳机的阻抗感? 如果感应引脚高且 ring2感应到短路(0欧姆),则表示有设备插头且设备为耳机,因为在普通耳机上,ring2与设备的 GND 引脚接触。 IQT 报告对插入的耳机设备编解码。 当 ring2感应到它是2.2K 欧姆(麦克风阻抗约为2.2K 欧姆)时,这意味着耳机中的设备插头,IRQ 报告为插入的耳机编解码。
谢谢!