This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254麦克风 PGA 输入损坏

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079390/tlv320aic3254-tlv320aic3254-mic-pga-input-damaged

部件号:TLV320AIC3254

大家好,
  我们在 AIC3254 MIC PGA 输入上遇到了极高的故障率(30%)。 它用于非常整合的设计(10年前),我们从未遇到过这样的失败率。

虽然 DAC 的输出正常,但来自电子麦克风的输入通道不起作用:它是静音的,一些失真很大的音频只能在距离麦克风几厘米处发出非常响亮的声音。  

MICBIAS 输出有1.7伏电压,编解码器的其他电压正常。 更改编解码器可以解决该问题。  

我会理解这个问题的可能原因,如果有办法更详细地了解问题的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要检查的几件事:

    • 将故障设备换用至其它主板,并检查问题是否仍然存在
    • 坏的和好的单位来自同一批吗?
    • 在糟糕的机组和电路板上,如果您发送纯正弦音而不是来自 ECM 的输入,性能如何?
    • 您是否检查过任何联系问题,如果您重新坐坐下来,该怎么办?
    • 与主板的设计或布局有什么不同?
    • 您是否曾尝试过不同的 ECM 设置不正确?

    如果所有设备都来自同一个批次,30%的设备会很大,并且听起来连接不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,pdjandi,

      经过多次检查,我们发现问题是由 ESD 导致的,原因是生产过程错误。  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好想知道。

    谢谢你。