This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632能否驱动16欧姆负载

Guru**** 2600115 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078799/drv632-does-drv632-can-drive-16ohm-load

部件号:DRV632
线程中讨论的其他部件: TPA6138A2

大家好,团队

DRV632能驱动16欧姆负载吗? 如果可以,VDD=3.3V,Load=16ohm,THD=1%条件下的最小输出幅值是多少。 谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    我建议改用 TPA6138A2,它与引脚兼容,并且其额定阻抗负载较低。
    如果您需要高阻抗和低阻抗的组合操作,我建议对这两种设备进行评估,以确定哪种设备更适合您的应用。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    感谢你的回复。 这是否意味着我们不确定 DRV632是否可以用于较低的阻抗负载?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    DRV632的额定阻抗负载较低,因此性能可能不符合数据表规格。
    因此,我建议评估 设备的性能考虑因素。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    请考虑 DRV642部件,可能会有脱机讨论,因此只需确保使用正确的部件号。
    DRV642或 DRV632应在16欧姆负载下工作: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/379202/drv632-as-a-headphone-amp/1335426#1335426

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    感谢您的确认。 我们仍想知道  VDD=3.3V,Load=16ohm,THD=1%条件下的最小输出幅值是多少。 请检查一下?

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    我将尝试使用 EVM 并尽快报告结果。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    随附的是16和32欧姆负载的 THD+N 与 OutVrms 数字:

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师