This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:支持192KHz 输入频率

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079909/tas5828m-supported-for-input-frequency-192khz

部件号:TAS5828M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5825M

各位专家:

我的客户有以下问题。 你会回答吗?
如下图(PPC3)所示,“支持192K 输入频率”为“X”。 这是否意味着 PPC3不能支持192KHz? 如果支持192KHz,请说明应使用哪种功能。


2.您是否有关于流程的文档? 该文件可供 TAS5825M 使用。 https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf
3.您是否有有关调谐指南的文档? 该文件可供 TAS5825M 使用。 https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf

此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara,

    我们没有针对 TAS5828M 的单独调整指南,但让我在内部检查一下我们可以提供的流程文档。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的回复。 我会等你的答复。

    输入采样率问题如何? 最新的 PPC3是否支持192KHz 输入采样率? 数据表指出,TAS5828M 支持192KHz 输入采样率,因此,我认为 PPC3应该支持该速率。

    此致,
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Fujiwara

      我们尚未将此函数构建到 PPC3中。 为了支持192KHz,我们需要大量 DSP 资源,这意味着我们需要开发新的流程流,切断一些功能并支持192KHz。 我们没有得到足够的客户要求来决定应该关闭哪个功能。

      如果您对客户有坚定的要求,欢迎发送电子邮件给我们,告诉我们更多有关客户项目和需求的详细信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San,您好!

    我会给你发一封电子邮件

    此致,
    福吉瓦拉