This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:需要 TAS5805MPWPR,PCM5242RHB 的驱动程序支持。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079771/tas5805m-need-driver-support-for-tas5805mpwpr-pcm5242rhb

部件号:TAS5805M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5805

大家好,团队

我们正在将 TAS5805MPWPR 编解码器与 imx8mm Android 11代码库集成。 您是否可以共享同一编码解码器的内核驱动程序信息和 I2C 地址?

另一个案例,

我们正在集成一 个采用 imx8mm 的新型 DAC PCM5242RHB。 请共享驱动程序和 I2C 信息。

我们想知道编解码器和 DAC 的以下内容:

1.两者的音量控制。

2.设备树配置示例。

3.电源控制。

4.内核驱动程序和 I2C 地址。

5.混合路径设置  

谢谢,

迪维什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有最新 Linux 内核的更新驱动程序。 我们提供的代码应用作参考,以帮助您的工程师和开发人员与我们的设备进行交互,因为我们不会持续更新示例驱动程序。 下面我提供了可用作参考的示例代码和流程文档 https://www.ti.com/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf。 请参阅我们的 I2C 地址数据表。

    How-to-Generate-a-Header-File-fro-TAS5805M-in-PPC3.pdf

    Linux-Driver-for-TAS5805M.zip 

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢你的回复。

    请分享  DAC PCM5242RHB 的驱动程序信息吗? 以及其 DTSI 配置,I2C 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维什,

    请为 DAC 单独制作一个线程,我不支持该设备。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    好的,我为 DAC 创建了单独的线程。

    您共享的驱动程序 Zip 不是最新的。

    请将更新的驱动程序文件与 TAS5805的正确标题文件共享。

    除此之外,请分享编解码器 DTSi 更改的示例。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维什,

    没有更新的驱动程序,这是我们提供的唯一指导使用 TAS5805的方法,任何其他更改都需要在您的身边完成。  

    此致,

    路易斯