This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:关于 TPA3116D2通道输出 PCB 跟踪阻抗

Guru**** 2523230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079942/tpa3116d2-about-tpa3116d2-channel-output-pcb-trace-impedance

部件号:TPA3116D2

您好,

如果2通道输出2 RL=4欧姆,50W 扬声器,则输出轨迹 OUTPR/OUTNR 和  OUTPL/OUTNL 的差值应为100欧姆或4欧姆?

OUTPR/OUTNR 波形需要支持 大约3.5A 电流吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不需要输出轨迹阻抗控制。  

    对于50W 输出,峰值电流几乎为5A。 您应该根据功率和 PCB 热量控制输出轨迹宽度。

    此致,

    德里克