This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:Altium 源文件

Guru**** 2927630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255, TPA3251, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077906/tpa3255evm-altium-source-files

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3255TPA3251TPA3255-Q1

任何人都可以访问 TPA3255EVM 的源文件(我认为它们是在 Altium 中完成的)。  我希望将它们用作我的应用程序的起点。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      我们不直接提供 EVM 源文件。 您可以使用 EVM 用户菜单作为参考,或联系 TI 的本地 FAE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么您不会在收到请求时提供源文件?  其他公司也提供了这些建议。  我很想联系当地的 FAE,但我怀疑如果你不联系,他们将有机会联系他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      如果你坚持的话,我可以给你发电子邮件。 它不适合向公众开放。 我是否已将其发送 给 rick@skeng.com 并转交给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是正确的电子邮件,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有库文件,请将其包括在内,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      我只是给你发电子邮件。 如果还有其他需要,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow,这太棒了。  您还可以随时获得原理图和 PCB 库,也可以发送它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子,

    解压缩并检查项目后,我发现您发送的是 TPA3251的 Altium 源文件,而不是 TPA3255 (这是我需要的)。  评估板上应有 TPA3255EVM 和 AAP053B 标记。  请告知我正确的文件,以及您是否可以包括原理图和 PCB 库文件。

    谢谢,里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      我今天要给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子,

    这似乎更接近我拥有的 EVM 以及我工作所需的东西。  奇怪的是,所有 A 文件夹中都有一个用于原理图和 PCB 的文件,但 B 文件夹中有 B 标记的原理图和一个标记的 PCB?  我的 EVM PCB 的末端显然是印刷电路板丝上的 B。  无论如何,如果您可以找到印刷电路板的 B 版,请发送它。  同时,我将尝试使用这些文件,并从这些文件创建我自己的库。

    您能回答我今天发布的另外两个问题吗?

    TPA3255EVM 具有用于 VDD 的12V 稳压器,但数据表显示的绝对最大额定值为11.4V,典型值为10.6。  我的电路将有一个12V (输出)直流-直流转换器,为了获得清洁的 VDD,我将使用低压降线性稳压器并调节到10.6V。  您能否解释 EVM 使用12V 的原因,以及按照我的计划调节到10.6V 是否更好?

    2.我不确定我是否完全理解复位控件(TPA3255EVM 的 U7)的输入端。  由于低电流消耗,他们使用电阻隔板将 Vin 设为大约4V (由 C84和 C67盖减速),但 PVDD, R6,C83,C84的意图到底是什么?


    谢谢,
    里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      在我已经提到的电子邮件中,B 版似乎存在一些问题,但我们没有其他文件。 我担心没有人会知道这方面的任何事情,该项目是在2016年创建的。

      我在你提出的另一张票中回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick,

    1.你答对了。 TPA3255的数据表针对 GVDD/VDD 的最小值为10.8,最大值为13.2,额定值为12V。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf 

    RevB 和 A 版本之间的唯一区别是 R36和 R52更改为0 Ω 电阻器。 因此,现有的10k 电阻器不会将 C 和 D 信道一直拉至 GND。  需要与地面直接连接。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的路易斯,还有一份关于 TPA3255-Q1的数据表。  Q1版本的 GVDD/VDD 的电压规格较低。  查找该数据表并了解其不同之处。  尽管如此,我认为我计划使用 TPA3255DDV,该设备的 GVDD/VDD 额定电压为12V。

    我的电路将有一个12V (输出)直流-直流转换器,主要用于为单板计算机供电。  我想知道我是否也可以将其用于 GVDD/VDD (可能使用铁氧体磁珠过滤器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick,

    TPA3255-Q1对汽车认证有不同的要求。 如果您使用常规 TPA3255DDV,则12V 应该是合适的。

    此致,

    路易斯