This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:具有放大器的8欧姆单声道扬声器的音频输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079958/pcm2912a-audio-output-for-8ohms-mono-speaker-with-amplifier

部件号:PCM2912A
线程中讨论的其他部件:LM4890

你好!

 

在我的产品中,我有一个来自 CUI 的0.8瓦/ 8欧姆扬声器和一个模拟驻极电阻电容器麦克风。

我的远程 CPU 板接口是 USB。

我计划使用 USB 音频编解码器 PCM2912A,并使用 LM4890放大正确的声道音频信号以驱动我的扬声器。 (单声道音频)

您能为我提供有关编解码器和放大器连接的建议吗? (匹配阻抗等)

如何正确连接它们以获得最佳的声音体验?

(EVM 原理图和应用仅适用于耳机,而不适用于扬声器)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandro,

    您可以尝试将扬声器放大器输入连接 到耳机驱动器的输出,如果您担心输出能够驱动放大器,则可以在扬声器放大器之前添加单位增益缓冲区。

    我建议检查其他具有 EVM 的放大器,以便您可以更轻松地进行评估。 TPA60xx 通常是不错的选择。 如果这不是问题,LM 设备应该正常。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师