This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:VREF 针脚的当前功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, MCP6292, PCM4202, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079360/pcm1808-current-capabilities-of-vref-pin

部件号:PCM1808
线程中讨论的其他部件: MCP6292PCM4202OPA1632

您好,

我不清楚 如何研究 PCM1808中与 Vref pin 相关的数据表和 e2e 主题。

我知道 Vref 引脚不是用作输出的,它不能 用于虚拟接地本身,但我可以使用该电压来生成虚拟接地,例如 使用 MCP6292来获得更好的噪声性能吗?

祝你度过美好的一天!

达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damien,  

    参考引脚只能 连接到与 GND 的去耦电容器或高阻抗输入(如运算放大器的输入)。

    如果您要将 Vref 用作虚拟 GND,我建议使用部件 OPA1632。此部件用于 PCM4202 EVM (此部件与 PCM1808非常相似)

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的快速响应, 现在一切都很清楚。

    我将使用其他低噪声放大器,因为我希望采用 SOT23-8封装-欢迎提出建议。

    此致,

    达米安