This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PVDD 电压变化,PDN=H

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079135/tas5825m-pvdd-voltage-change-while-pdn-h

部件号:TAS5825M

你好。

我对 PVDD 电压变化有疑问,PDN=H

现在我使用的是 PVDD=19.3V 且无电压变化的 TAS5825M,但出于某种原因,我想使用 PVDD=16.6V 和19.3V。

在以下3种情况下(包括16.6V 的变化),我是否可以预期同一个扬声器输出(仅限19.3V)?

figure1

Figure2

Figure3

此致,

尤克·戈藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke

      这些用法似乎还可以,不应该有问题。 尽管即使在静音状态下,PVDD 更改也可能导致扬声器发出爆音,但考虑到 PVDD 更改非常小,因此应很难加热。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您检查问题。
    我对答案的理解是:
    -就规格而言,PVDD 更改没有问题,因为它在4.5V~26.4V 范围内。
    但最好检查一下是否有杂音

    这是正确的吗?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michiaki

      是的,您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。

    感谢您的确认。