This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:阻抗和输出电压要求为600欧姆和12 V 有效值。

Guru**** 2643965 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC14K, LM4902, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079151/opa1632-impedance-and-o-p-voltage-requirement-is-600-ohm-and-12-vrms

部件号:OPA1632
“线程”中讨论的其它部件:LM4902,TLV320AIC14K

           

你好...

我们正在音频处理卡中使用 TLV320AIC14KIDBTR,LM4902MM/NOPB 和 OPA1632DR。

TLV320AIC14KIDBTR 的输入 将为 MIC 或1.5 Vrms 差动。

TLV320AIC14KIDBTR 的输出将通过模拟双刀双掷开关作为输入提供给 LM4902MM/NOPB 或 OPA1632DR。

LM4902MM/NOPB 的输出将连接到耳机(1.5 Vrms,150欧姆)。

OPA1632DR 的输出要求为12 V 有效值@ 600 Ω。

请建议我们在  600欧姆负载下,V+和 V-电压水平以及12 Vrms 输出的电流要求是什么?

OPA1632DR 的输出是否可以直接连接到600欧姆12 Vrms 负载?

                                                   或

之间是否需要任何阻抗匹配电路?

请您查看随附的原理图并提供反馈。

此致,

曼努纳斯·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunath,

      我将审查《拉美及加勒比和平条约》1632。 如果您需要对 LM4902进行原理图审查,我建议创建一个新线程,将 LM4902设备部件号与问题联系起来,以便将该线程放置在相应的 TI 团队中。  

     12 V 有效值在600欧姆时转换为约34 V 差分,在30 mA 电流的每个输出时转换为17Vpp。 放大器应该能够处理这一问题,但在负载较低和电流较高的情况下,放大器的输出电压范围会降低(爪形曲线)。 此外,不需要与此音频放大器匹配阻抗。  

      为了对 OPA1632进行原理图审查,我建议在 VOCM 引脚输出处安装+/-15V 电源和0.1uF 或1uF 去耦电容器 ,以过滤任何可能通过 VOCM 电路进入信号路径的高频噪音。 对于 OPA1632,1.5V 有效值差到12V 有效值差的增益设置似乎较低,或者是否有以前的增益阶段?

    谢谢你,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好...

    感谢您的回复和宝贵的建议。

    +/-15V 电源是否会连接到 VOCM 针脚?

                                            或

    它是否应该连接到 V+和 V-引脚?

    由于 VOCM 引脚是一个输出引脚,我们可以将电源连接到它吗?

    OPA1632的上一个阶段是 TLV320AIC14K 编解码器。 TLV320AIC14K 编解码器的输出作为输入连接到 OPA1632。

    TLV320AIC14K 编解码器的 DAC 增益可通过软件配置为最大20 DB。 这足够了吗?

    或者,我们是否需要使用 OPA1632数据表中提供的射频和 RG 电阻器来调整增益?

    此致,

    曼努纳斯·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunath,

     +/-15V 将设置为电源 vs (15V)和 vs (-15V),以获得最大输出电压范围。

     VOCM 设置输出共模电压。 因此,VOUT+和 VOUT—相对于 VOCM 对称摆动。 最好将 VOCM 设置为中等电源,在这种情况下,将接地以获得最佳失真性能。 对于本设备和大多数 FDA,建议添加 一个旁通电容器以接地 0.1uF 或1uF ,以减少噪音。 下面是一些示例:

     感谢您提供更多信息。 是的,这应该是足够的收益。 正确,我建议调整 RF 和 RG 以使单位单位增益为390Ohm,如数据表所示。

    此致,

    Sima