This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:PCM3060

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078589/pcm3060-pcm3060

部件号:PCM3060
“线程: AEC”中讨论的其它部件

它可能关注的对象;

PCM3060支持来自英特尔的 HS 协议,如果不是您建议的支持 HD 的编解码器,

此致

艾伯特·特洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好!

    您能否提供有关要求的更多信息? 您的问题尚不清楚。 是否用于软件驱动程序支持?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩  

    我们需要为采用 COMM Express Type 6的载波板提供声音。

    CMM Express 制造商支持英特尔的 HD (高分辨率)。 我们需要用   TI 编解码器替换 Realtek 的 ADL888。

    我们需要输入数字和模拟,I2C, 输出1立体声,输出音频将通过电路放大。

    我们可以为 Windows 10开发驱动程序  

    如果还有其他问题,请告诉我

    此致,

    艾伯特·特洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以发送 ADL888数据表吗? 我无法在线获取该规范,您 的信息不够详细,无法建议更换。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ALC888S_2D00_VD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjandi

    根据 您的请求随附数据表  

    此致

    艾伯特·特洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的设备不具备此数据表中的所有功能,如射束形成。 我们拥有具有 mini-DSP 的器件,但对于 AEC/ANC,我们建议使用外部 DSP,因为此算法需要大量的内存和处理能力。 如果这是可以接受的,请列出必须具备的条件,我们可以进一步缩小范围。

    下面是您仔细阅读并进一步过滤的编解码器设备列表。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html

    此致。