This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27E:TS3A27E - SJ2-35954B-SMT 与 SJ-43515TS-SMT

Guru**** 2538990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079731/ts3a227e-ts3a227e---sj2-35954b-smt-vs-sj-43515ts-smt

部件号:TS3A27E

您好,

TS3A27E 的参考设计使用高度为5mm 的 SJ-43515TS-SMT 插孔。

我们有一些与音频插孔连接器高度相关的机械约束,我们正在考虑使用较小(高度=3.95mm)的 SJ2-35954B-SMT 插孔。

您能否确认 SJ2-35954B-SMT 插孔与 TS3A27E 交换机兼容?

谢谢,

阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿卜杜勒,

    两者都可以毫无问题地使用。 它们具有类似的引脚,唯一的区别是机械。

    谢谢,

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢布莱恩!

    阿卜杜勒