This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:当 AVDD&CPVDD 和 DVDD 的通电/断电时间不同时,您能否告诉我是否存在问题?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079251/pcm5102a-could-you-tell-me-whether-there-is-issue-or-not-when-power-on-power-off-time-was-difference-for-avdd-cpvdd-and-dvdd

部件号:PCM5102A

您好,Expert。

这是小岛。

我的客户希望了解当 AVDD&CPVDD 和 PCM5102A 的 DVDD 的通电/断电时间不同时是否存在问题。

客户目前正在使用 PCM5102A 和 AVDD&CPVDD (来自同一电源)以及1.8V DVDD (来自其他电源)。

客户和我都知道,当  AVDD&CPVDD 和 PCM5102A 的 DVDD 的通电/断电时间不同时,没有人提及。

这种理解是否正确?

 如果是,如果 AVDD&CPVDD 和 DVDD 的通电/断电时间不同,是否有问题?

如果没有,预计会发生什么情况?

 客户表示如果有杂音等,他可以接受,因为他设计电路是为了在 PCM5102A 之后静音 。

 他说他可以启动复位,因此,如果 IC 不会断开,这是可以的。

谢谢你。

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我现在已经不在办公室了,   我在本周结束前回到办公室时,会看看你的问题。

    谢谢,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,抱歉耽误你的时间。  

    您的理解是正确的, 此部件不需要电源序列。

    此致,

    阿拉什