This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:SPDIF 发射器/接收器系统帮助

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078254/pcm9211-help-with-spdif-transmitter-receiver-system

部件号:PCM9211

你好,球队。

我想知道使用 PCM9211是否可以设计一个具有两个 SPDIF 输入和两个 SPDIF 输出的系统,如下所示:

SPDIF 输入必须通过 I2S/TDM 发送到编解码器,SPDIF 输出也必须通过 I2S/TDM 接收。 采样率要求为48kHz,所有输入和输出必须并行工作。

如果 PCM9211与用例不匹配,请告诉我其他可能性。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚诺,您好!

     我将看看 你的问题并告诉你。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚诺,您好!

    很抱歉,根据表7和您的图表,可能会有延迟。

    此致,

    阿拉什