This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:AGND&DGND 单点接地

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078980/pcm1864-agnd-dgnd-single-point-grounding

部件号:PCM1864

TI 专家您好:
现在我使用音频编解码器 PCM1864,我有几个问题:

1、在数据表中,数字接地和模拟接地直接连接在一起,并且没有单点接地。 没关系吗?

2、LRCK 的工作周期有两种选择:50%和1/256。 这两个选项是否会影响音频特性?


3、BCLK 集的工作周期是哪一个寄存器? ,我发现 BCLK 占空比不是50%,这会导致异常记录吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.务必将“模拟”和“数字”接地连接在一起,将引脚连接到同一接地平面。 将数字信号路由到远离模拟信号的位置。

    2.1/256 LRCLK 模式适用于某些 DSP 接口。 您使用的是什么数据接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1、 将“模拟”和“数字”接地 直接连接在一起,或 通过0欧姆电阻器?

    2、我录制了2个音频文件。 当背景声音相对较小时,噪音层非常小,但有效的声音段中明显有“bubibu”噪音。 请帮助分析可能的原因?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../_555F3652BA4EF058_.wav

    e2e.ti.com/.../_555F3652_1khz.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用自己的 PCB 布局?  

    请向我们发送您的示意图以及注册设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “ 直接将“模拟”和“数字”接地或  通过0欧姆电阻器连接在一起?”

    倒一个地面。  将 AGND 和 DGND 引脚连接到该平面。