This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4940TSBD:LM4940TSBD 评估套件的动态或用户指南

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078991/lm4940tsbd-shematic-or-user-guide-for-the-lm4940tsbd-evalutation-kit

部件号:LM4940TSBD
“线程: LM4940”中讨论的其它部件

您好,  

 LM4940TSBD 是否有用户指南? 我在产品页面上看不到一个。(https://www.ti.com/tool/LM4940TSBD) 

我可能会错过它,但我能看到的唯一文档是 LM4940 IC 的数据表和一致性声明。

我购买 了 LM4940TSBD 评估套件,希望用户指南或至少示意图随附。  

评估套件上没有太多组件,因此我可以很容易地找出原理图,但最好是有原理图和材料明细表,这样我就可以为我的设计选择最佳的部件。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我找不到该主板的原理图,但我在下面添加了 BOM。 PCB 捕获已包含在数据表中。

    零件描述 数量 参考代号
    LM4940音频放大器    TO-263  9导线 1. U1
    CER 容量 0.1uF    50V 10%          0805 1. C5.
    核证的排减量上限 0.39uF  50V 10%          1206 2. C1,C2
    电位器盖4.7uF 16V 10%               3216 1. C3
    活性剂盖10uF 16V 10%                3528 1. C4
    电位器盖1000uF 16V 10%         2. C6,C7
    分辨率 20K 欧姆 1/10W 1%         0805 4. R3-R6.
    分辨率 47k 欧姆 1/10W 1%          0805 2. R1,R2

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师