This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:使用外部驱动器级关闭环路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077476/tpa3136d2-closing-the-loop-with-an-external-driver-stage

部件号:TPA3136D2
“线程”中讨论的其它部件: OPA2990

TPA3136D2上的环路是否可以绕外部驱动器级关闭?

这是否可以通过在驾驶员级的每个输出上使用放大器的 PID 环路控制来实现?

还是可以将信息反馈到 OUTNL/PL 和 OUTNR/PR 中以调节环路?

Shawne2e.ti.com/.../PMP23173A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    理论上,应用是可以的。 TPA3136是 BD 调制。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,关闭环路的最佳方法是什么?  

    TPS3136的输出应与输入的输出不同,输出应与输出的输出不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    TPA316是闭环型和预过滤反馈。  

    您可以参考 9.2功能方框图。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TPA3136/7是闭环式,但由于外部功率级,这对这种用例没有帮助。 所以我再问一次,在这种特定情况下,是否有办法将外部功率级的环路关闭回 TPA3136/7?

    或者,我们应该寻找另一个能够做到这一点的供应商,而不是 TPA3136/7?

    是否有其他供应商可以这样做的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    TPA3136闭环是预反馈,它不关心外部负载和 LC 滤波器等

    您可以看到方框图,反馈引脚捕获输出引脚。 因此,在您的情况下,TPA3136不关心外部功率级。

    我不知道它是否能帮助你。  

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克,

    我的想法是添加一个外部放大器电路,以闭合电路中 TPA3136/7或 OPA2990输入的外部阶段的环路。

    我正在问  ,使用外部放大器执行此操作的最佳方法是什么?由于 TPA3136/7的内部环路干扰了外部环路,它可以执行,还是不能工作?

    我是否应该关闭与外部放大器对 TPA3136/7或 OPA 输入电路的输入的环路?

    内部回路是否会导致外部回路不工作?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    我理解。 如果您要将 外部电路添加到 TPA3136内部环路,则应将 外部 电路输出点连接到 TPA3136 OUTL/R 引脚。 因为 TPA3136 捕获输出引脚 PWM 输出反馈。 因此,我认为将 外部电路添加到 TPA3136内部环路应用外壳不合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这很有帮助。