This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:推荐的 L 和 C

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078943/tas5805m-recommended-l-and-c

部件号:TAS5805M

大家好,团队

铁氧体磁珠的典型应用 包括300欧姆磁珠和220pF 电阻盖。 客户可以将电容降低到100uF 或取下电容盖吗? 据了解,电磁干扰将会恶化,但其他问题如何?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      对于像5805这样的 BD 放大器,LC 过滤器或 FB+C 过滤器仅用于 EMC。 如果您根本不关心 EMC,则可以删除所有 EMC。 没有其他问题。