This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:确定 Ta (最大)或最大输出功率的正确步骤

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078926/tas5805m-correct-procedure-to-determine-ta-max-or-maximum-output-power

部件号:TAS5805M
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

spra953c.pdf 中有热等式。 它显示 Tj = TC +Ψjt * Ploss ...(1)

TJ < 160C 是温度过高阈值,Ploss 的计算公式为(1/efficiency -1 )* Pout,因此(1)将是 TC + Ψjt * Pout *(1/efficiency -1 )< 160C...(2)

如果电路相同,Ψjt 是一个稳定值,对于 TAS5805M 为0.3。 Pout 通过观察效率曲线与效率相关。 TC 也与 Ta 相关。

如果客户想知道最大打分,客户应该决定想要的打分并使用(2)计算 TC,好的,那么如何从打分转换为打分?

另一方面,客户可以决定最大打分,然后计算最大打分。 如何从 Ta 转换 TC?

TC 和 Ta 的关系系数是多少? 此外,上述设计过程是否正确?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      这是您正在讨论的正确程序。  

      TC 和 Ta 很容易测试,因此我们不会提供他们的关系。 此外,散热值也会根据不同的功耗条件而发生很大变化。

      如果您正处于设计的开始阶段,则没有任何东西可以测试。  您可以尝试使用 Ψjb 来计算接线板温度。 您可以进行一些热模拟,以获得不同环境温度下 PCB 板的温度。