This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:它是否支持4欧姆扬声器,用于(BTL) 20W 立体声,具有1% THD 和(PBTL) 45W 单声道1% THD+N?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078741/tas5822m-can-it-support-4-ohm-speaker-for-btl-20w-stereo-with-1-thd-and-pbtl-45w-mono-1-thd-n

部件号:TAS5822M

你(们)好  

TAS5822M 的 CAN 支持4欧姆扬声器

     1.(BTL) 20W 立体声,1% THD+N?

     2.(PBTL) 45W 单声道1% THD+N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      它应根据数据表中的曲线提供支持。 THD 约为0.1%至0.2%。