This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:初始配置后无输出

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, AM3352, TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078433/tlv320aic3120-no-output-after-initial-configuration

部件号:TLV320AIC3120
“线程”中讨论的其它部件: AM3352

大家好,团队

我的客户考虑使用由 AM3352控制的 TLV320AIC3120。 但是,它不会输出任何声音。

[问题]

  1. 必须设置哪些寄存器才能使 AIC3120正常工作?
  2. 即使 DSP 不使用它,是否仍有必要编程 DSP?
  3. AIC3120和 AIC3106之间的 I2S 接口是否存在任何差异?
    AIC3106工作正常,但 AIC3120不工作,而使用了相同的格式。
  4. 对于 TLV320AIC3120EVM-U 的 GUI,是否有导出 Register Inspector 寄存器设置的方法/工具?
    他们希望复制在 EVM 上工作正常的寄存器设置。

此致,

肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    • 您可以从“查看”下拉菜单下的 AIC3120 GUI init 脚本开始,如下所示:

    • 不能,您可以绕过 DSP。
    • I2S 是一种标准音频接口,尽管它有多种不同,但对任何一种设备都是一样的。
    • 您可以使用上面显示的 init 脚本寄存器,但不幸的是,寄存器检查员没有导出的选项。