This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP275备选案文

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2172, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077909/op275-alternative

《线程》中讨论的其他部件:OPA2172

任何人都可以向 Analog Devices OP275GSZ 推荐引脚兼容的双运算放大器。  关键规格必须是:

1. SOIC-8封装

2.低噪声(5nV/RootHz)或更低。

3.音频输出驱动器,用于1000或更高负载。 低增益下的稳定驾驶能力负载,例如+1V/V

4.每个放大器的静态电流消耗相对较低,包括2mA 或更低。

5.导轨输入或靠近导轨输入。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick,

    感谢您的参与! 我正在浏览我们的产品组合,我看到 OPA2172可能起作用。 我已将设备规格降至以下,但此设备的噪声为7nV/√Hz。

    零件号 OPA2172
    信道计数 2.
    与范围 4.5V 至36V
    GBW (MHz) 10.
    µs 速率(V/m Ω) 10.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 1.
    Vos 漂移,典型值(µV Ω/oC) 0.3
    轨对轨 输入至 V -,输出
    IQ 典型值(mA) 1.6.
    VN (NV/√Hz) 7.
    ISC 典型值(mA) 75
    IBias (典型)(PA) 8.
    工作温度(°C) -40至125

    我用较低的噪音研究的另一种选择不是铁路到铁路。 这是否适用于您的设计?

    此致,

    布拉迪普·雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢普拉迪普。 是的,它非常接近我想要的。  我希望噪音规格能再好一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,里克,

    我将在音频中循环以帮助查看他们是否有类似的低噪音设备。

    此致,

    布拉迪普·雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉迪普,里克,

    我将了解这一主题,并在不久后提供进一步的评论。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里克,

    您可以在 此处查看我们的产品组合:https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html#p7typ=1.1;3&p480=2;2

    也许可以 选择 OPA1622。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师