This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:将 tas5720驱动程序移植到 IMX6SX 时遇到问题

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077785/tas5825mevm-sb-problems-encountered-in-porting-tas5720-drivers-to-imx6sx

部件号:TAS5825MEVM-SB
“线程”中讨论的其它部件:TAS5720M

亲爱的专家

我想将 TAS5720移植到 NXP IMX6SX,从官方网站下载 TAS5720编解码器程序,并根据 IMX6SX WM8920机器部件的程序移植 TAS5720程序。 目前,我不熟悉 tas5720芯片。 调试方法也相对有限,项目日程安排也很困难。

硬件示意图如下:

PIN IMX6_GPIO4_29_EN_AUDIO_AMP 设置为低级别,以确保编解码器芯片可以正常工作

将 IMX6_GPIO5_19_I2S1_MCLK 配置为输入引脚

MCLK 时钟通过 BCLK 提供

问题1:此硬件电路方案使用 BCLK 为 IMX6SX 提供 MCLK 和端口 tas5720驱动程序。 ALSA 驱动程序型号是否支持它? 以及使用 BCLK 的注意事项

音频文件的参数如下:

1.采样率44.1kHz;

2.左,右双声道;

3.数据精度为16位;

问题2:此芯片的采样频率是否仅支持44.1kHz,48 kHz,88.2kHz 和96 kHz?

/*编解码器默认值:

          -I2S 立体声模式

          -TDM 插槽0输出(单声道右声道),

          —PCM 16位音频数据

          44100/48000 Hz 单速

          -20.7 dBV 模拟增益      *

问题3:如何在机器代码段中配置 TAS5720芯片的寄存器相关配置?

TAS5720M 支持8个通道,仅使用2个通道。 我应该如何配置它? 以下配置是否存在任何问题

计算机中 CPU DAI 和代码 DAI 的配置如下所示

/*设置编解码器 DAI 配置从模式*/

RET = snd_SOC_DAI_SET_Fmt (codec_DAI,snd_SOC_DAIFMT_I2S | snd_SOC_DAIFMT_NB_NF | snd_SOC_DAIFMT_CBS_CFS);

如果(转台)为{

dev_err(CPP_DAI->dev,“无法设置编码解码器 dai fmt:%d\n", ret);

返回支架;

}

 

RET = snd_SOC_DAI_SET_Fmt (CPU_DAI,snd_SOC_DAIFMT_I2S | snd_SOC_DAIFMT_NB_NF | snd_SOC_DAIFMT_CBS_CFS);

如果(转台)为{

dev_err(cpu_di-->dev,“无法设置 dai fmt\n”);

返回支架;

}

//从 solt 0开始,2个通道,32

RET = snd_SOC_DAI_Set_tdm_slot (编码解码器_DAI,0,0,2,32);

如果(转台)为{

dev_err(cpu_di-->dev,“无法设置编码解码器 dai tdm 插槽\n";

返回支架;

}

 

RET = snd_SOC_DAI_Set_tdm_slot (CPU_DAI,0,0,2,32);

如果(转台)为{

dev_err(cpu_di-->dev,“无法设置 dai tdm 插槽\n");

返回支架;

}

 //CPU 输出时钟

RET = snd_SOC_DAI_SET_SYSCLK (CPU_DAI,0,0,snd_SOC_clock _out);

IF (转塔)

dev_err(CPU_DAI-->dev,“无法设置 CPU SYSCLK\n”);

问题4:如果您能为 tas5720驱动程序移植机提供一些代码参考,那将会很好

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gabriel

      对于 Q1: 您可以将 BCLK 和 MCLK 连接在一起,但必须符合数据表。 请检查。

     对于 Q2:是的,仅支持这些采样率。

     对于 Q3:对于16位 TDM 模式,您只需配置寄存 器0x02位2:0,值为3'b011,并妥善控制 I2S 时钟。

      我们不支持您的系统中的代码检查。