This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140EVM-PDK:CAN't 从4个 PDM 麦克风流式传输音频

Guru**** 2986370 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078324/pcmd3140evm-pdk-can-t-stream-audio-from-4-pdm-microphones

部件号:PCMD3140EVM-PDK
“线程:PCMD3140”中讨论的其它部件

您好,  

我目前正在使用 PCMD3140EVM 测试 PCMD3140。  

我有4个外部麦克风(Invensense T5818),我正在尝试从这些麦克风传输音频。  

我使用的 PPC3 (V3.2.1)配置如下(4_min_config)。

使用此配置文件,我无法从4个麦克风流式传输音频数据。  

我可以流式传输最多两个麦克风的音频数据,这些是麦克风在左插槽0和右插槽0中分配的数据。 对于附加的图像,通道1和通道3工作正常,但通道2和通道4没有响应。 这与麦克风无关,只要麦克风连接到左侧插槽0或右侧插槽0,它就可以工作。  

 e2e.ti.com/.../4_5F00_MIC_5F00_CONFIG.zip

我用4个麦克风(CH1:BCLK,CH2:FSYNC,CH3:SDOUT)捕获了 I2S 线路,似乎数据位正在正确发送,我只是听不到音频。  

你对这里的情况有什么想法吗?  

顺祝商祺,

筑波