This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:加电时的3.3V VDD 大电流

Guru**** 2392725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077568/tas3251-3-3v-vdd-big-current-when-power-up

部件号:TAS3251
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,团队

我正在使用两台 TAS3251作为我们的智能皂基。

当 SPK_3.3V 打开时,3.3V 将降至0.3V。

我尝试使用外部电源供应商替代3.3V,故障情况相同。

我不是很理想的事情发生了。

请帮助您查看示意图?

e2e.ti.com/.../0474.TAS3251.pdf

埃奇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar,

    从描述来看,SPK_3.3V 网络上似乎发生了一些短路事件。 您是否采取了任何隔离措施来确定哪一个是故障点?

    一些典型的方法可能是:

    1.测量该网的阻抗。

    2. 逐个卸下 SPK_3.3V 相关设备,或卸下跳线/电阻器... ,直至故障恢复。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    1.印象是正常的

    2.我尝试拆除 PVDD 电源,保持3.3V 和12V,然后大电流消失,PVDD 处有5.6V 电压。

    我认为它应该有一个内部短信息。

    我可以知道原理图是否正常?

    埃奇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Edgar

      原理图似乎正常。 您可以测试输出端的大电流吗? 如何逐一切断设备与 PVDD 线路的连接,并检查设备何时会变为正常状态?