This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:调制器时钟

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077932/pcm1840-modulator-clock

部件号:PCM1840

您好,

很抱歉这个基本问题。
客户在小数位前询问 ADC 时钟频率。 如何定义“Δ-Σ 调制器”时钟?

在数据表 P15中,我们将介绍“系统时钟”和“MCLK”。 我认为这是“德尔塔-西格玛调制器”的时钟,对吗?

此外,如何定义此“系统时钟”和“MCLK”与实际时钟信号源(BCLK)之间的关系?


此致,
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK 和“系统时钟”是同义词。 这是驱动调制器的时钟,这就是为什么调制器的频率是采样频率的较大倍数(128x,256x,512x)。

    BCLK 是串行数据交换时钟。 对于 I2S 接口,BCLK 的采样率为64倍。 这是因为帧的左通道样本有32位,右通道样本有32位。 通常要求所有音频时钟—LRCLK (采样率),BCLK (串行偏移率)和 MCLK (调制器)都保持同步。 主时钟发生器可以生成所有时钟,也可以使用从 MCLK 生成 BCLK 和 LRCLK 的分频器。

    有些转换器可以在主模式或从模式下工作。 对于前者,转换器将使用 MCLK 作为输入,并使用内部分隔器生成 LRCLK 和 BCLK。 ADC 将串行数据同步输出到由 LRCLK 帧的 BCLK。 DAC 将接受串行数据输入与由 LRCLK 帧的 BCLK 同步。

    在从属模式下工作的转换器将所有三个时钟都作为输入,因此某些外部源必须创建它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的立即回复。
    此答案足以回答客户的问题。

    再次感谢您的详细解释。

    此致,
    Hiroshi