This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:I2C 信号问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077537/pcmd3140-i2c-signal-issue

部件号:PCMD3140

您好,  

我目前正在使用 PCMD3140EVM-PDK 测试 PCMD3140。  

我的 EVAL 配置如下:  

- USB 供电  

—使用车载 PDM 麦克风  

跳线设置与评估版用户指南相同   

软件:PPC3 v3.2.1

我正在检查 I2C 线路,方法是用示波器进行探测,并使用寄存器映射选项卡上的“读取所有寄存器”启动数据传输。  

随附的是当我在 SDA 上升边缘触发时的范围激发。  

数据传输中间有这种小脉冲。  

您是否知道为什么会发生这种情况?  

顺祝商祺!  

筑波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi-San,

    I2C 通信是否成功? 是否无错误地完成?

    我以前在 I2C 总线上看到过这种情况。 这似乎是在从机确认后进行的。在 ACK 之后的一小段时间内,主机或从机都不会在传输下一个字节之前将数据拉低。

    如果 I2C 通信没有问题,这将不会是问题。

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,  

    是的,I2C 通信已经成功,确实是在 ACK 之后。  

    感谢您的澄清!