This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505具有 DSP 的限压输入

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077960/pga2505-pga2505-with-limit-voltage-input-of-dsp

部件号:PGA2505
“线程”中讨论的其它部件: OPA1637

您好,支持团队,

这里的问题来自我们的客户。

他们 在产品方面遇到了 PPGA2505的一些瓶颈,需要您的评论:

PGA2505具有最大+-5V (VA+,VA- 5V 电源)输出,该输出将进入 DSP,但 DSP 的输入电压限制为 +-1V。

在当前设计中,他们使用  了 PGA2505之后的15dB 衰减器(电阻器除)来保护 DSP, 他们发现,下图中的衰减器降低了 DSP (THD+N)的性能,原因是系列电阻器介于 PGA2505和 DSP (R214,R216)之间。

衰减器的测量设置如下图所示。

您是否有 一个+-1V 前置放大器可供建议或任何其他评论?

DSP:Cirrus Logic CS47L90  

此致,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP 输入实际上是 ADC 输入,因为 ADC 内置于 DSP 中。  

    ADC 输入需要由低阻抗源驱动,否则会降低噪声和失真。

    这就是为什么每个 ADC 的每个数据表都使用由缓冲器或运算放大器驱动的输入来显示它们。

    查看 TI 的任何音频 ADC 的数据表。 您将看到 ADC 输入由运算放大器或差动运算放大器驱动,该运算放大器配置的增益小于单位(衰减), 通常情况下,使用线路电平音频,该音频可以旋转到标准运算放大器导轨(±15V),以输入电压为范围,范围约为2 V,围绕某种偏移(可能为1.25 V 或任何偏移)居中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave,

    查看  Cirrus Logic CS47L90的产品数据表,输入阻抗特征位于第12页,它们在第32-33页上显示了与输入 PGA 的交流耦合。

    连接 PGA2505的一个好而又简单的方法是使用全差分放大器作为衰减器接入 DSP 设备。 我已经在蒂娜 TI 中列举了一个使用 OPA1637的示例。 e2e.ti.com/.../OPA1637-Attenuator.TSC

    运行交流频率扫描时,我们可以看到,我们的衰减大约由电阻器 R3,R7,Rg1和 Rg2设置为-15dB。  

    我们必须通过包括 OPA1637的输入阻抗参数和 将连接到 OPA1637输出的 Cirrus Logic CS47L90的输入阻抗特性来检查稳定性分析。 我已组合了一个 Tina TI 模拟,以显示包含这些参数的稳定性分析。  

    用于检查全差动放大器稳定性的电路,包括特性 输入阻抗:

    以下是98度的相位差。 此电路非常稳定。 从这里可以选择更大的交流耦合电容器,具体取决于客户想要达到的频率。 修改电容器后,必须使用新值再次检查电容器的稳定性。  

    e2e.ti.com/.../OPA1637-Attenuator-Stability.TSC

    有关全差动放大器稳定性分析的更多信息,我们在此处提供了一个视频培训课程:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-fully-differential-amplifiers-fda-stability-and-simulating-phase

    我建议使用这样的方法来避免使用无源元件衰减器方法来增加 THD+N。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通