This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:最大额定值和数字输入电压

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076584/tlv320aic3100-max-ratings-and-digital-input-voltage

部件号:TLV320AIC3100

您好,

通电时,在5毫秒内 ,I2C 信号的电压高于 IOVDD 电压。  

 加电过程中复位信号关闭。

是否会影响设备的可靠性?

此致,

瑞吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,只有在重置低时才会在加电过程中发生这种情况,这应该是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们可能正在考虑更改计时,在这种情况下,我们应该在240毫秒内通电,信号 MCLK 的电压= 2,8V,信号 WCLK 的电压= 1V,信号 DIN 的电压= 1,5V,  信号 dout = 1V 的电压,信号 BCLK = 1,1V 的电压和信号 I2C = 1,5V 的电压都高于 IOVDD 的电压。 在此加电过程中 ,复位信号关闭。 请参阅附加文件。 仅在通电期间。 设备 reliabilitye2e.ti.com/.../soft-new-bootloader_2D00_00020_2D002D00_00000.pdfe2e.ti.com/.../soft-new-bootloader_2D00_00025_2D002D00_00000.pdfe2e.ti.com/.../soft-new-bootloader_2D00_00026_2D002D00_00000.pdfe2e.ti.com/.../soft-new-bootloader_2D00_00027_2D002D00_00000.pdf 是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于您的电平高于 IOVDD,因此您的数字电平应保持在该规格范围内,并且所有电源在复位低时都应正常工作,请参阅第7.3.1节至第7.3.2节。